--

UR cobots ökar produktionen med 50% hos elektroniktillverkaren

Paradigm electronics

I korthet

Paradigm Electronics är en tillverkare av högpresterande högtalare och subwoofers. För att försöka möta efterfrågan på arbetsintensiva produkter har Paradigm nu implementerat Universal Robots i poleringsapplikationer, vilket resulterar i betydligt ökad produktionskapacitet som eliminerar flaskhalsar samtidigt som arbetsmiljön förbättras. När Paradigm lanserade "Midnight Cherry" -finishen på en rad nya högtalare omfamnade marknaden snabbt den nya produkten som tillverkades helt internt hos den Toronto-baserade tillverkaren som nu står inför en utmaning att göra ännu mer än väntat av de nya skåpen.

"För att producera den finishen måste du applicera flera lager lack och mellan varje lagerapplikation måste du slipa och polera, sanda och polera. Det är mycket manuellt arbete inblandat i det. Problemet är att hitta personer som kan göra det, vi kunde helt enkelt inte hitta tillräckligt med kompetenta personer”, säger verksamhetschef Oleg Bogdanov.

Verksamhetsomvandlingen

Företaget hade redan implementerat en robotcell med en kartesisk typrobot, men det krävde mycket säkerhetsskydd runt den för att skydda arbetstagaren.

"Det gjorde det verkligen inte möjligt för en anställd att arbeta tillsammans med roboten alls. Tillämpningen av buffring är en som kräver mycket observation och samarbete av operatören, så att arbetet gjordes i en avlägsen cell verkade inte vara en fungerande lösning", säger Senior Manager of Production Services på Paradigm, John Phillips.

Paradigm electronics

Industri Electronics and Technology
Land North America
Antal anställda 100-500
Cobots använda UR10
Video — UR10 robot, Paradigm Electronics, Kanada

Medvetet beslutsfattande ledde till en UR cobot lösning

Paradigm hade en branschexpert med en specialitet inom robotapplikationer som gjorde företaget medvetet om att samarbetsrobotar från Universal Robots kunde vara en lösning på Midnight Cherry-utmaningen. "Kollaborativa robotar var en ny teknik och det ledde till ytterligare utredning. Denna typ av robot tillät oss att ha en människa och en robot som arbetade i samma arbetsyta. De arbetar nu i en pendeltyp av en operation där de säkert kan interagera, så att människan kan kontrollera om roboten har gjort en tillräcklig mängd arbete innan den slutliga poleringen överlämnas till människan. Det är en mycket hand-i-hand-typ av operation", säger Phillips och betonar robotcellens enkelhet.

"Vanligtvis med alla de fysiska skydd som krävs för att göra arbetscellen säker för människan, är det en lång implementeringsperiod. Den kartesiska roboten tog fem månader. Implementeringen från tidpunkten för mottagandet av UR-roboten var drygt en månad.” Genomförandet löste Paradigms bakre logg på de populära skåpen genom att öka genomströmningen med 50%. Innan valet av UR-roboten genomförde Paradigm en grundlig undersökning av den kollaborativa robotmarknaden.

Göra efterforskningar

Göra efterforskningar

"När vi väl insåg att en kollaborativ robot var ett livskraftigt alternativ för oss, gjorde vi vår läxa och kollade runt resten av de möjligheter som fanns där ute från olika tillverkare. Vi fann att för vår applikation var UR-roboten inte bara den bästa roboten för applikationen, utan den var också den mest kostnadseffektiva", säger Phillips och nämner UR-robotens inbyggda, justerbara kraftlägesfunktion som en annan avgörande faktor

Kraft för gott

Kraft för gott

"Om för mycket kraft appliceras värms ytan upp och resultaten går i motsatt riktning mot vad du hade hoppats. Så att roboten arbetade med en specifik kraft var en stor fördel. Vi var medvetna om tekniker som möjliggjorde ett kraftåterkopplingssystem, men de var faktiskt lika dyra som hela UR-roboten. Så det var ganska spännande att upptäcka att den hade kapacitet för kraftåterkoppling inom sin inneboende struktur", säger Paradigms chef för produktionstjänster, som nu undersöker framtida tillämpningar för UR-robotarna.

Ett flexibelt tillägg

Ett flexibelt tillägg

"Vi ser fram emot att kunna använda Universal Robots i våra olika färgsprutningsprocesser och vi tar också in en ny serie högtalare som har en parabolisk form där vi kan använda det justerbara kraftläget som gör att vi kan bestämma en viss kraft vid en viss punkt i robotens väg. Detta kommer att vara mycket användbart när det gäller att slipa de icke-planfasetterna."

Tack vare roboten från Universal-robotar kunde vi öka vår genomströmning med 50%

Oleg Bogdanov, Director of Operations
UR10 Robot, Paradigm Electronics, Kanada
UR10 Robot, Paradigm Electronics, Kanada

Automatiseringsutmaningar lösta:

  • Ökad produktion, vilket eliminerar flaskhalsar och personalbrist. Arbetare befriade från de mest ansträngande poleringsuppgifterna.

Viktiga värdefaktorer:

  • Enkel programmering
  • Snabb installation
  • Samarbetande och säkert
  • Kort återbetalningstid
  • Inbyggd kraftläge

Uppgifter som löses av samarbetande robotar:

  • Polering