Automatisering på Ford Motor Company
Automatisering på Ford Motor Company
Ford Motor Company, en av de globala bilindustrigiganterna, har en av sina största produktionsanläggningar i Europa i Craiova, Rumänien. UR10 cobots är nu utplacerade på motorns monteringslinje där de smörjer kamaxlar, fyller motorer med olja och utför kvalitetsinspektioner. Dessa cobots hjälper Ford att leverera ett snabbare produktionsflöde samtidigt som de befriar anställda från repetitiva uppgifter.
Ford Motor Company letade efter lösningar för att förbättra sin manuella arbetskraft och generera mervärde till tillverkningsprocessen. Genom att göra detta insåg företaget behovet av nya automationslösningar som kan erbjuda platsbesparingar, samarbeta med människor, flyttas runt när det behövs, samtidigt som de ger en hög grad av säkerhet och en snabb avkastning på investeringen (ROI).
Ta en närmare titt på processen och viktiga detaljer för en framgångsrik övergång från manuella processer till automatisering med samarbetsrobotar

UR cobots på Ford anläggningen var lätta att implementera, operatörer lär känna UR10 cobots ganska snabbt med hjälp av Universal Robots Academy online moduler som guidade dem igenom. Samarbetsrobotar erbjuder många möjligheter, och komplexiteten i processer som de lätt kan åstadkomma, att arbeta sida vid sida med människor, utan att äventyra arbetsmiljön, representerar Ford's argument för ett framtida långsiktigt samarbete.

Ford Rumäniens fabrik i Craiova tillverkar hundratusentals toppmoderna Ford motorer och fordon årligen, levererade till kunder i och utanför Europa. Här tillverkas Ford EcoSport SUV och 1,0 liters EcoBoost-motorn, en av de mest prisbelönta motorerna i världen. Dessutom kommer en ny SUV, Ford Puma, att gå i produktion vid Ford Craiova-fabriken i början av året.
Josephine Payne, Engine Plant Manager Ford RomaniaVåra applikationer är baserade på Universal Robots eftersom dessa robotar adresserar de applikationer vi letar efter. Vi gillar dem verkligen på grund av deras lilla fotavtryck, den enkla implementeringen och det faktum att de kan arbeta tillsammans med våra medarbetare.
Vi är i början av vår resa med samarbetsrobotar, efter vår första lyckade installation började vi titta på att installera flera till. Ju mer vi lär oss om dessa robotar, desto fler applikationer börjar vi se för dem.
Som ett resultat av forskning och samråd drog Ford slutsatsen att de cobots som erbjuds av Universal Robots uppfyllde alla företagets behov och kriterier.
Ford Rumäniens fabrik i Craiova har nu installerat fyra UR10, den största av UR cobot modellerna. Tre av dem har integrerats direkt i arbetsprocesser och arbetar tillsammans med de anställda på monteringslinjen och tar över repetitiva uppgifter. En UR10 utför smörjning av kamaxelföljarna, en annan fyller motorn med olja och den tredje kontrollerar motorn med UV-ljus och en kamera för läckage efter att den har fyllts med olja. Kameran som används i motorkontrollprocessen är en Cognex-kameravision, en UR+ -produkt, som kommunicerar med cobot via Ethernet. UR10 cobot driver den med hjälp av en end effector (gripare) speciellt skapad och personlig av Ford ingenjörer enligt ansökan. Den fjärde UR10 enheten används för tester och utbildning och kommer snart att ha en operativ roll tilldelad. På grund av integreringen av UR10 i systemet som styr monteringslinjen förenklas processen. De cobots kräver inte mänsklig/operatörens ingripande om inte en förändring inträffar i de vanliga processerna.
"Ett team från Storbritannien gjorde en global analys av vilken typ av cobot som bäst passade våra behov i motor- och fordonsanläggningarna", säger Adrian Calangiu, områdeschef på Ford Rumäniens motorfabrik. "När vi implementerade cobots var det inte vår avsikt att ersätta människor, vi ville hjälpa operatörerna som utför repetitiva och utmanande jobb, med cobot som en kollega till operatören istället för som en ersättare. UR cobots har flexibiliteten att arbeta nära operatören, utan att äventyra hans säkra zon. De samarbetande robotarna befriar honom också från monotona, repetitiva uppgifter som ger honom möjlighet att bidra på ett kreativt sätt.