--

Cobot-automatisering hos världens tredje största motorcykeltillverkare

Bajaj Auto

I korthet

Åtagandet att producera motorcyklar av klassens bästa kvalitet samtidigt som produktiviteten och ergonomin förbättras är vad som drev Bajaj Auto ltd. Att välja universella robotars cobots för sina monteringslinjer. Att vara det första företaget i Indien att implementera samarbetsrobotar har gjort det möjligt för Bajaj att förbättra sin produktionskapacitet och utveckla sina multimodellerbjudanden.

Utmaningen

"Under 2010 letade vi efter lösningar för att automatisera våra monteringslinjer", säger Vikas Sawhney, General Manager of Engineering (Robotics and Automation) Bajaj Auto som svar på automatiseringsframstegen inom tillverkningsindustrin under de senaste decennierna. "Tvåhjuliga monteringslinjer är mycket arbetsintensiva, rumsligt utmanade och de har fysiskt belastande rörelser som kräver hög precision. Samtidigt som man försökte automatisera dessa linjer var ett av de grundläggande kraven standardisering. Dessutom ville vi också vara medvetna om kraven från den stora kvinnliga arbetskraften i Bajaj."

Medan standardisering av modeller var en nyckelfaktor för Bajajs framgång på marknaden, expanderade den snabbt sin produktionskapacitet på grund av den växande omfattningen av flera modeller och det stora antalet fordon som levererades på marknaden. Nyckeln var då att hitta en standardiserad automationslösning som kunde användas horisontellt och som kunde ge den produktivitet, flexibilitet och tillförlitlighet som Bajajs arbetare kunde dra nytta av.

"Efter en intensiv studie av de alternativ som fanns tillgängliga på marknaden valde Bajaj Auto Universal Robots främst på grund av robotarnas samarbetsvilja. De viktigaste fördelarna med Universal Robots produkter, såsom deras kompakthet, låga återbetalningstid, flexibilitet, lättvikt, kostnadseffektivitet, noggrannhet och säkerhet, är vad som i slutändan övertygade Bajaj Auto om lämpligheten hos Universal Robots för sina standardiserade erbjudanden", tillade Vikas.

Bajaj Auto

Industri Automotive and Subcontractors
Land India
Antal anställda 1000+
Cobots använda UR10
Se hur UR: s cobots stärker kvinnorna på Bajaj Auto

Driva tillväxt och egenmakt

Efter 3 månaders omfattande testning av Universal Robots cobots vid sina anläggningar, använde Bajaj våra cobots som en standardiserad lösning för alla dess funktionella krav.

Flera processer som materialhantering och maskinbetjäning hanterades gemensamt av våra cobots och Bajaj-anställda. Dessutom utformades nya dekalapplikationer som nu är patenterade av Bajaj också av företaget för att få ut det mesta av den flexibilitet som tillhandahålls av cobots.

Andra fördelar som noll årliga underhållskostnader, minskad strömförbrukning och bibehållande av IP inom företaget driver också organiskt tillväxten av organisationen. Dessutom består nästan 50% av Bajajs personalstyrka av kvinnor på detta löpande band.

"Tack vare den högkvalitativa produktion jag uppnår med cobots känner jag mig väldigt stolt över mina prestationer", säger Rameshwari, monteringslinjeoperatör på Bajaj Auto Ltd. "Att använda denna avancerade teknik är mycket intressant och enkelt, och alla fysiskt utmanande delar tas om hand av den. Jag och de andra kvinnliga medarbetarna tycker om att arbeta med dessa co-bots ."

Bajaj Auto Ltd. anställda har nu de avancerade verktygen för att utföra repetitiva uppgifter med felfri precision, och detta är en av de viktigaste faktorerna som driver företagets fenomenala tillväxt globalt. Bajaj levererar inte bara högkvalitativa fordon till sina kunder, det gör det med en samverkande teknik som lämnar sina anställda strålande med leenden i slutet av dagen.

Att använda denna avancerade teknik är mycket intressant och enkelt. Jag och de andra anställda tycker om att arbeta med dessa cobots

RAMESHWARI UFFELS, Assembly line operator
UR10 samverkande robot, Bajaj, Indien
UR10 samverkande robot, Bajaj, Indien

Automatiseringsutmaningar lösta

  • Minskade utmaningen med utrymmesbegränsning i en tillverkningsanläggning genom användning av takmonterade cobots.
  • Minska arbetets redundans genom att slutföra de repetitiva rörelser som kräver precisionsstandardisering.
  • Tillgodoses multimodelleringsanpassningsförmåga.
  • Tillgodosåg toppuppgifter som krävde flexibilitet, produktivitet och tillförlitlighet.
  • Lättar arbetet för kvinnlig arbetskraft

Nyckelvärdesdrivare

  • Samverkande i naturen
  • Kompakt, extremt flexibel och lätt
  • Säker, med 30 patenterade kraftbegränsande funktioner byggda i enlighet med ISO 15066
  • Takfäste, väggfäste eller golvfäste – utan ändringar
  • Lägsta driftskostnader - ingen amc krävs och extremt låg strömförbrukning
  • Kan fungera utan en bur (med förbehåll för riskbedömningar) i utrymmesbegränsade områden

Uppgifter lösta med kollaborativa robotar

  • Materialhantering
  • Maskinbetjäning
  • Dekalapplikation
  • Avgradning
  • Vision-applikation
  • Bultdragning
  • Tätningsapplikation
  • Svetsning