"Möjligheterna till förändring är stora just nu"

Det har aldrig varit enklare eller mer kostnadseffektivt att automatisera CNC-linjer. Nu kommer en ny e-bok som fokuserar på möjligheterna. Vi har talat med Casper Hansen, administrativ chef på vår danska distributör Technicon, som har bidragit till boken.

Ny e-bok om CNC-trender| Universal Robots-bloggen
Ny e-bok om CNC-trender| Universal Robots-bloggen

UR släpper ny e-bok om CNC-trender

Det har aldrig varit enklare eller mer kostnadseffektivt att automatisera CNC-linjer. Nu kommer en ny e-bok som fokuserar på möjligheterna. Vi har talat med Casper Hansen, administrativ chef på vår danska distributör Technicon, som har bidragit till boken. Läs och inspireras av hur lätt du kan automatisera ditt företag.

Varför kommer den nya e-boken om CNC och maskinbetjäning just nu?

– CNC bygger på en mogen teknologi och kunskapsnivån i företagen är generellt hög. Maskintekniker kan många gånger själva implementera nya automatiseringslösningar med cobotar, som avlastar medarbetarna och reducerar repetitiva lyft, ökar produktiviteten och minskar risken för fel. En mer differentierad global marknad resulterar dessutom många gånger i fler men mindre produktionsserier, vilket ökar precisionskraven på linjerna. Cobotar är den självklara lösningen på den utmaningen. Det visar vi, tillsammans med Universal Robots, i den nya e-boken.

Vad kan läsarna ta med från boken?
Vad kan läsarna ta med från boken?

– Företagsledare, maskintekniker och andra medarbetare får klart för sig vilka de lågt hängande frukterna är med automatisering. Det handlar bland annat om bättre hantering av produktionstoppar och hur man kan minska fysiskt slitsamma moment för medarbetarna. Boken ger också svar på flera av de frågor man som potentiell cobot-användare kan tänkas ställa sig.

Vilka automatiseringstrender ser du i förlängningen av corona?

– Det är inget tvivel om att vi upplever en så kallad ”black swan”-händelse, där en osannolik omständighet med ett enormt genomslag förändrar världen. Vi har 9–10 års högkonjunktur i ryggen, men blickar nu in i en helt ny verklighet. Man måste tänka om när det gäller sårbara produktionslinjer och dra sin leveranskedja närmare den lokala marknaden. Det är en game changer när det gäller automatisering, och många företag är redan i gång med att ställa om till mer automatiserade linjer. Därför uppmanar jag små och medelstora företag att läsa boken och utmana invanda tankemönster – möjligheterna till förändring är stora just nu.

Vilket är ditt bästa råd till företag som gärna vill automatisera mer?

– Lita på medarbetarna. I de flesta fall har de kunskap nog för att implementera och använda robotarna. Cobotar är säkra att arbeta intill och stannar vid minsta beröring. Därför behöver cobotar inte inhägnas, till skillnad från traditionella industrirobotar. Vår erfarenhet är att medarbetarna känner sig trygga med cobotar och använder dem utan problem.

– Dessutom tycker jag att man ska vidga perspektivet och se på de många specialiserade gripfuktionerna. Till exempel finns ett antal applikationer tillgängliga för UR:s cobotar som gör dem använbara för specifika uppgifter inom olika branscher.

– Sammanfattningsvis skulle jag verkligen vilja uppmana företagen att läsa boken för att få en inblick i vinsterna med automatisering.