Ultima Forma
Ultima Forma
A Ultima Forma é uma empresa de ciência, tecnologia e engenharia de materiais sediada no Reino Unido. Criando produtos e fabricando de uma forma única, a empresa pretende redefinir a forma como o metal é utilizado para fazer componentes de engenharia avançados. A Ultima Forma desenvolve processos para criar componentes flexíveis para uso em uma variedade de aplicações, desde sistemas de combustível de hidrogênio para aviação de carbono zero até guias de ondas para satélites. O cobot UR10 da Universal Robots desempenha um papel crucial na ativação dessas tecnologias.
A indústria da aviação está avançando em direção à aviação de carbono zero para 2035, com foco no uso de hidrogênio líquido como combustível sustentável. É uma meta ambiciosa com desafios significativos, como a necessidade de desenvolver novas soluções de armazenamento para hidrogênio líquido. Os materiais utilizados neste processo devem ser fortes, dúcteis a temperaturas abaixo de -253°C e extremamente leves. Trabalhando com os principais fabricantes aeroespaciais, a Ultima Forma desenvolveu tubos isolados a vácuo para sistemas de combustível de aeronaves de carbono zero.
A Ultima Forma conseguiu isso desenvolvendo um processo patenteado de depósito de camadas alternadas de cobre e níquel, com espessura submícron. Ao controlar a espessura de cada camada, as propriedades do material são ajustáveis, criando estruturas altamente resilientes e leves. No entanto, a deposição de camadas de metal em cada etapa do processo, a precisão de movimento necessária e a necessidade de controle de posição e tempo são cruciais.
Entre no cobot UR10 da Universal Robots como o facilitador perfeito desta tarefa altamente exigente.
Steve Newbury, Managing Director, Ultima FormaTemos a missão de resolver problemas para os quais as tecnologias convencionais simplesmente não têm respostas. Os produtos que estamos a criar são concebidos para o futuro da aviação e do setor aeroespacial. Uma grande parte disso é re-imaginar o que é possível. Os cobots que usamos da Universal Robots são uma parte essencial para que isso aconteça.

O nível extremamente alto de controle que o UR10 oferece é essencial para permitir que a Ultima Forma atinja os padrões de qualidade exigidos na fabricação aeroespacial. Como uma indústria altamente regulamentada, todos os componentes fabricados devem atender a padrões incrivelmente altos e ter requisitos de qualidade rigorosos. O UR10 oferece precisão de milissegundos e precisão nanométrica em peças produzidas e faz interface facilmente com o hardware de controle de processo de toda a fábrica.
"O que estamos a fazer é único a nível mundial", comenta Steve Newbury, Diretor Geral da Ultima Forma. “Criamos um novo tipo de processo de fabricação aqui, projetado para criar produtos para a indústria aeroespacial do futuro, e simplesmente não poderíamos alcançar esses processos sem as capacidades do UR10 da Universal Robots”.

A fabricação de peças usando o processo de eletrodeposição, a qualidade e a repetibilidade das peças devem ser garantidas. A capacidade de coletar dados é essencial para demonstrar aos clientes da Ultima Forma que peças com qualidade garantida estão sendo produzidas, e o UR10 permite que a empresa faça isso com facilidade.
Usando o modo de condução livre, os utilizadores podem posicionar manualmente o UR10 quando necessário e guardar essa posição para que possa ser chamado de volta automaticamente num programa posterior. Isso é muito útil para a configuração, quando as coordenadas de onde os usuários podem querer que o ARM esteja não estão definidas.
Sam Clayson, Project Engineer Ultima FormaO que mais me impressionou no UR10 foi a facilidade de configuração. Entrei nisso com uma experiência de codificação muito básica, e nunca com nenhuma experiência de robótica ou cobots. Mas tivemos o braço desembalado e instalado e funcionando para um nível básico em apenas algumas horas

A Universal Robots facilita a especificação e o design de efetores finais sob medida, além de ter um extenso catálogo de produtos UR+. Neste caso, a Ultima Forma projetou um ‘gabarito‘ sob medida que atua como o efetor final, permitindo que as peças sejam seguramente mantidas durante a eletroformação, ao mesmo tempo em que fornece a energia necessária que impulsiona o processo de deposição de metal. O UR10 é montado em uma orientação invertida em uma pista linear de 7º eixo (fornecida pela Kyrus Automation), o que expande a capacidade do processo de fabricação da Ultima Forma.

A descarbonização da aviação é um excelente exemplo de onde novas tecnologias são necessárias para inovar porque simplesmente não existem soluções pré-existentes. A complexidade dos processos necessários para a indústria e os requisitos de nível de qualidade tornam os cobots excelentes ferramentas de fabricação candidatas devido ao controle, precisão e flexibilidade que oferecem a um preço acessível.
“Nossa visão é usar a ciência dos materiais, tecnologias avançadas e colaborações com empresas como a Universal Robots para realmente ultrapassar os limites do que é possível, trazendo soluções inovadoras para a transição energética no setor de aviação”, conclui Steve Newbury, diretor administrativo da Ultima Forma. “Trata-se de redefinir o que é possível, e a Universal Robots está nos ajudando a impulsionar essa mudança e torná-la escalável.”
Steve Newbury, Managing Director, Ultima FormaNossa visão é usar a ciência dos materiais, tecnologias avançadas e colaborações com empresas como a Universal Robots para realmente ultrapassar os limites do que é possível, trazendo soluções inovadoras para a transição energética no setor de aviação. Trata-se de redefinir o que é possível, e a Universal Robots está nos ajudando a impulsionar essa mudança e torná-la escalável.