--

UR cobots aumentam a produção em 50% na fabricante de eletrônicos

Paradigm electronics

Em suma

A Paradigm Electronics é uma fabricante de alto-falantes e subwoofers de alto desempenho. Na tentativa de atender à demanda de produtos intensivos em mão-de-obra, a Paradigm agora implementou a Universal Robots em aplicações de polimento, resultando em um aumento significativo da produção, eliminando os gargalos das garrafas e melhorando o ambiente de trabalho. Quando a Paradigm lançou o acabamento “Midnight Cherry” em uma linha de novos alto-falantes, o mercado rapidamente abraçou o novo produto feito inteiramente internamente no fabricante com sede em Toronto, agora confrontado com o desafio de fazer ainda mais do que o previsto dos novos gabinetes.

“Para produzir esse acabamento, você tem que aplicar várias camadas de laca e entre cada aplicação em camadas, você tem que lixar e polir, lixar e polir. Há muito trabalho manual envolvido nisso. O problema é encontrar pessoas que possam fazer isso, simplesmente não conseguimos encontrar pessoas qualificadas suficientes”, diz o Diretor de Operações Oleg Bogdanov.

A transformação do negócio

A empresa já havia implementado uma célula robótica com um robô do tipo cartesiano, mas exigia muita segurança em torno dela para a proteção do trabalhador.

“Realmente não permitia que um funcionário trabalhasse em conjunto com o robô. A aplicação de polimento é uma que requer muita observação e colaboração do operador, portanto, ter o trabalho sendo feito em uma célula remota simplesmente não parecia ser uma solução viável”, diz o Gerente Sênior de Serviços de Produção da Paradigm, John Phillips.

Paradigm electronics

Indústria Electronics and Technology
País North America
Número de funcionários 100-500
Cobots usados UR10
Vídeo — Robô UR10, Paradigm Electronics, Canadá

A tomada de decisão deliberada levou a uma solução de cobot UR

A Paradigm contou com a presença de um especialista do setor especializado em aplicações robóticas, conscientizando a empresa de que os robôs colaborativos da Universal Robots poderiam ser uma solução para o desafio da Cereja da Meia-Noite. “Robôs colaborativos era uma nova tecnologia e levou a uma investigação mais aprofundada. Este tipo de robô permitiu-nos ter um humano e um robô a trabalhar no mesmo espaço de trabalho. Eles agora estão trabalhando em um tipo de pêndulo de uma operação onde podem interagir com segurança, permitindo que o humano verifique se o robô fez uma quantidade adequada de trabalho antes que o polimento final seja entregue ao humano. É um tipo de operação muito lado a lado”, diz Phillips, enfatizando a simplicidade da célula do robô.

“Normalmente, com todos os guardas físicos necessários para tornar a célula de trabalho segura para o humano, há um longo período de implementação. O robô cartesiano levou cinco meses. A implementação a partir do momento do recebimento do robô UR foi de pouco mais de um mês." A implementação resolveu o back log da Paradigm nos gabinetes populares, aumentando o rendimento em 50%. Antes de escolher o robô UR, a Paradigm realizou uma pesquisa minuciosa do mercado de robôs colaborativos.

Fazer a pesquisa

Fazer a pesquisa

“Uma vez que percebemos que um robô colaborativo era uma alternativa viável para nós, fizemos nossa lição de casa e verificamos o resto das oportunidades que estavam por aí de diferentes fabricantes. Descobrimos que, para a nossa aplicação, o robô UR não era apenas o melhor robô para a aplicação, mas também era o mais econômico”, diz Phillips, mencionando o recurso de modo de força ajustável e integrado dos robôs UR como outro fator decisivo

Força para o bem

Força para o bem

“Se for aplicada muita força, a superfície aquecerá e os resultados seguirão na direção oposta ao que você esperava. Portanto, ter o robô trabalhando com uma força específica era uma grande vantagem. Estávamos cientes das tecnologias que permitiam um sistema de feedback de força, mas elas eram tão caras quanto todo o robô UR. Por isso, foi bastante emocionante descobrir que tinha capacidades de feedback de força dentro de sua estrutura inerente”, diz o Gerente de Serviços de Produção da Paradigm, que agora está investigando futuras aplicações para os robôs UR.

Uma adição flexível

Uma adição flexível

“Estamos ansiosos para poder usar a Universal Robots em nossos vários processos de pulverização de tinta e também estamos trazendo uma nova linha de alto-falantes que têm uma forma parabólica, onde podemos utilizar o modo de força ajustável que nos permite determinar uma força específica em um ponto específico no caminho do robô. Isso será muito útil quando se trata de lixar essas facetas não planas.”

Graças ao robô da Universal robots, conseguimos aumentar o nosso rendimento em 50%

Oleg Bogdanov, Director of Operations
Robô UR10, Paradigm Electronics, Canadá
Robô UR10, Paradigm Electronics, Canadá

Desafios de automação resolvidos:

  • Aumento da produção, eliminando estrangulamentos e escassez de pessoal. Trabalhadores aliviados das tarefas de polimento mais extenuantes.

Principais impulsionadores de valor:

  • Fácil programação
  • Configuração rápida
  • Colaborativo e seguro
  • Período de retorno curto
  • Modo de força incorporada

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Polimento