Automatizando a soldagem em pequenos lotes

Automação na MT Solar

A MT Solar projeta e fabrica estruturas de montagem para módulos solares de todos os tamanhos. Uma ferramenta de soldagem Vectis Cobot DIY alimentada por um robô colaborativo Universal Robots UR10e agora lida com uma ampla gama de soldas, permitindo trocas rápidas e produção otimizada.

Em suma

A MT Solar projeta e fabrica estruturas de montagem para módulos solares de todos os tamanhos. Uma ferramenta de soldagem Vectis Cobot DIY alimentada por um robô colaborativo Universal Robots UR10e agora lida com uma ampla gama de soldas, permitindo trocas rápidas e produção otimizada. A MT Solar superou a escassez de mão de obra e liberou a equipe atual de tarefas repetitivas de soldagem, ao mesmo tempo em que lidou com sucesso com um aumento de 300% na demanda.

O Challenge

MT Solar é um fabricante de equipamentos de montagem solar com sede na pitoresca comunidade de Charlo, Montana. A empresa experimenta um aumento de 300% na demanda por seus produtos de montagem solar todos os verões, mas não conseguiu encontrar trabalhadores de soldagem qualificados para lidar com o aumento sazonal. O proprietário e presidente da MT Solar, Travis Jordan, estava em seu escritório um dia, "apenas lutando" para lidar com a escassez de mão-de-obra quando um dos soldadores da MT Solar lhe entregou um artigo sobre robôs de soldagem. Jordan recorda: “Ele disse: 'Eu realmente acho que você deveria investigar isso, seria uma boa solução para a nossa equipe." E eu disse:' Bem, se você tem um dos operadores dizendo que precisa investigar robótica, tem um motivo para fazer alguma coisa aqui. ''

Naquele momento, os prazos de entrega da MT Solar eram duas a três vezes maiores do que deveriam ser. “É difícil encontrar pessoas boas e qualificadas que estejam dispostas a vir aqui e trabalhar”, explica Jordan. Seus problemas de contratação refletem uma tendência nacional; a American Welding Society prevê um déficit potencial de 400.000 soldadores até 2025. A MT Solar pesquisou robôs de soldagem convencionais, mas achou-os mais adequados para grandes lotes do mesmo item e sem flexibilidade.

Encontrar uma solução de automação flexível foi crucial para a MT Solar, pois a empresa fabrica muitos tipos diferentes de peças de montagem, muitas vezes em lotes de alta mistura/baixo volume. Jordan explica: “Pense em nós como um 'Solar Ikea', por assim dizer - onde todas as peças têm que ir para o cliente para serem montadas no campo. Se eu não tiver todas as outras partes que o acompanham, não posso enviar nada."

O custo da automação convencional foi agravado pelo incômodo associado à programação e configuração, acrescenta Jordan. “No início, pode parecer uma boa ideia usar robôs tradicionais, mas quando você olha para o tempo e os recursos para colocá-los em funcionamento e programar, não era o caminho que queríamos seguir. Robôs convencionais não são muito flexíveis. Eles não podem lidar com um saco misto. O envelope é muito pequeno. Ou a fixação não pode ser manipulada adequadamente e o custo teria passado pelo telhado”, diz Jordan, acrescentando que a empresa preferia uma solução que não exigisse proteção de segurança e que os operadores existentes pudessem lidar.

Montana Solar

Indústria Metal and Machining
País United States
Número de funcionários 5-25
Cobots usados UR10e

Como eles fizeram isso

Analisar mais de perto o processo e os principais detalhes para uma transição bem-sucedida dos processos manuais para a automação com robôs colaborativos

Seguro, Autônomo e Colaborativo

Seguro, Autônomo e Colaborativo

Embora os robôs de soldagem tradicionais exijam gaiolas de segurança e possam parecer "um pesadelo", os cobots oferecem uma colaboração segura entre humanos e robôs nas proximidades, sem cercas, observa Jordan, aumentando ainda mais o apelo das soluções de soldagem movidas a cobots. “Quando ampliei e descobri a Ferramenta de Soldagem Cobot da Vectis Automation alimentada pela Universal Robots, ficou óbvio que essa combinação era o caminho certo a seguir."

Programação DIY completa, o robô executa autonomamente um ciclo completo de soldagem MIG. A UR10e solda de seis a oito peças em cada ciclo. Normalmente, são peças pequenas, incluindo colares de travamento, braçadeiras de viga e porcas de solda. O cobot os solda em uma ordem predefinida e completa 4-12 peças por execução sem lotes. Quando tiver concluído suas tarefas de soldagem, os humanos podem recarregar as peças e reiniciar o sistema, se necessário, ou programar rapidamente um novo trabalho de soldagem com peças novas. O cobot é responsável por soldar listas específicas de peças a cada mudança de tempo takt de 38 minutos. Os operadores trabalham em colaboração com o cobot, carregando e descarregando durante os ciclos e maximizando o alcance do edifício da máquina para cobrir vários acessórios diferentes.

Configuração de soldagem simplificada

Configuração de soldagem simplificada

Os operadores configuram a célula com gabaritos, fornecem as peças e programam o sistema por meio de uma interface 3D intuitiva diretamente integrada ao Teach Pendant do cobot por meio do plug-in do software URCap da Vectis fornecido. O pendente inclui uma biblioteca de solda completa desenvolvida pela Vectis Automation, fornecendo configurações padrão para trabalhos de solda comuns, incluindo ferramentas de padrão e aderência. "Eu não sou de forma alguma um soldador certificado", diz Jordan. “Vou pegar qualquer um dos caras da loja que são soldadores e dizer: ‘Ok, vou passar o pingente. Vá em frente, passe a tocha e coloque-a onde quiser. Onde você quer que a solda comece; onde você quer que ela pare; que ângulo você quer que ela faça? - E pensamos em algumas soldas muito avançadas.

Soldagem MIG eficiente com cobot UR10e

Soldagem MIG eficiente com cobot UR10e

Programação DIY completa, o robô executa autonomamente um ciclo completo de soldagem MIG. A UR10e solda de seis a oito peças em cada ciclo. Normalmente, são peças pequenas, incluindo colares de travamento, braçadeiras de viga e porcas de solda. O cobot os solda em uma ordem predefinida e completa de 4 a 12 peças por execução sem lotes. Quando tiver concluído suas tarefas de soldagem, os humanos podem recarregar as peças e reiniciar o sistema, se necessário, ou programar rapidamente um novo trabalho de soldagem com peças novas. O cobot é responsável por soldar listas específicas de peças a cada mudança de tempo takt de 38 minutos. Os operadores trabalham em colaboração com o cobot, carregando e descarregando durante os ciclos e maximizando o alcance do edifício da máquina para cobrir vários acessórios diferentes.

Facilidade de implantação

Facilidade de implantação

O entusiasmo na MT Solar estava crescendo antes da chegada do cobot, o que resultou em uma primeira manhã "muito interessante" juntos, lembra Jordan: "O robô aparece no caminhão e, claro, estou muito animado com isso. Saio do escritório e tenho funcionários já cortando o envoltório do robô e se preparando para montar algo. Eu estava tipo, 'Espere! Eu quero brincar!" Tínhamos peças de produção em execução naquela tarde ", diz Jordan.

A melhor coisa sobre o sistema é que você não precisa ser um cientista de foguetes para usá-lo, diz o gerente de operações da MT Solar, Mike Gillin, um soldador certificado da MT Solar:" Eu sou um soldador por profissão, mas eu não sabia nada sobre robôs, e eu não sou muito experiente em computadores. A curiosidade me atraiu para o robô e fiquei realmente surpreso com a facilidade com que foi descoberto. ”

Baixa barreira à entrada

Baixa barreira à entrada

As opções flexíveis de financiamento e aluguel por conta própria oferecidas pela Vectis Automation permitiram que a MT Solar testasse todo o sistema sem um grande compromisso financeiro no início. “Este é um sistema que posso alugar ou arrendar por um período muito curto. Eu posso pagar por isso. Se não funcionar, não estou sobrecarregado com a coisa. Tornou muito fácil para nós começarmos”, diz Jordan. O ROI tangível do sistema é claro, uma vez que adiciona outro soldador à equipe, Jordan acrescenta, o que fornece "um ROI limpo de um ano e meio e dois anos, apenas em poupanças de mão-de-obra." O ROI intangível é "provavelmente ainda mais valioso", observa Jordan, porque o cobot teve "um impacto de longo alcance no moral dos clientes e dos funcionários".

Quando ampliei e descobri a Ferramenta de Soldagem Cobot da Vectis Automation alimentada pela Universal Robots, ficou óbvio que essa combinação era o caminho certo a seguir.

Travis Jordan, Owner and President, MT Solar

Repetibilidade, qualidade aprimorada e competitividade aprimorada

A soldagem humana pode acomodar - e introduzir - muita variação, diz o gerente de operações, Gillin, especialmente quando se trata de trabalho monótono e confiar no polegar calibrado. “Construímos até 7.500 peças pequenas durante um inverno. Para um operador se sentar e fazer isso; você pode dizer onde eles se cansaram disso, e algumas dessas peças acabam sendo descartadas”, diz Gillin. O soldador cobot agora realiza esse trabalho repetitivo. Para o proprietário Jordan, o sistema oferece a repetibilidade que os fabricantes anseiam e ajuda a MT Solar a manter a qualidade consistente do produto: “Nossos clientes estão sempre empolgados quando dizemos a eles: ‘Ei, você sabe, essa peça foi soldada em um robô."

Eles vão colocá-lo, e parece exatamente o mesmo que o último e eles parecem de alta qualidade ", diz Jordan.“ Acho que o sistema da Universal Robots com Vectis é o melhor que já encontrei. É maravilhoso. "Além disso, a consistência e a flexibilidade do sistema permitem que a MT Solar concorra com grandes corporações", diz Jordan. “Isso nos permite combinar qualidade industrial e escalabilidade com a inovação e a agilidade de uma pequena empresa, que achamos ser uma combinação extremamente poderosa." A MT Solar planeja adquirir mais cobots em breve para novas tarefas, como a manipulação de peças pesadas e maiores, o que também aliviará parte do levantamento realizado pelos funcionários. Como diz o gerente de operações, Gillin: "Temos uma loja cheia de pessoas que apresentarão ideias apenas com base em sua exposição a elas".

Aumentando a consistência e a inovação: a MT Solar adota a soldagem cobot para qualidade e escalabilidade
Aumentando a consistência e a inovação: a MT Solar adota a soldagem cobot para qualidade e escalabilidade

Desafios de automação resolvidos:

  • Capacidade de atender ao aumento sazonal de 300% na demanda sem contratar pessoal extra
  • Funcionários de alto valor liberados para se concentrarem em tarefas mais qualificadas
  • Trabalhos ergonomicamente desfavoráveis agora automatizados
  • Capacidade de automatizar a produção de alto mix/baixo volume

Principais impulsionadores de valor:

  • Funcionários liberados para tarefas de maior valor agregado
  • ROI tangível de 16-24 meses, ROI intangível muito mais curto
  • Melhor qualidade
  • Colaborativo e seguro
  • Configuração e programação diy rápida e fácil
  • Fácil solução de problemas e baixa manutenção
  • Maior competitividade

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Soldadura MIG automatizada de uma vasta gama de peças de pequenos lotes