--

Os cobots aumentam a produção em 123%, reduzindo os custos e a fadiga do trabalhador

IPTec

Em suma

A IPTec, fabricante de transformadores de ignição, implantou dois cobots UR3 na captação e movimentação de transformadores de ignição para soldagem, inspeção e marcação. Após a introdução do cobot UR3, a empresa conseguiu reduzir a fadiga dos trabalhadores da produção substituindo tarefas repetitivas. Como resultado, a produção diária aumentou 123% e os custos de fabricação diminuíram 8%. Os defeitos relacionados com o fornecimento de produtos atingiram um valor próximo de 0%.

A transformação dos negócios

A empresa queria automatizar as operações manuais, como a coleta e a colocação de transformadores de ignição nas mesas de trabalho, pois essa tarefa repetitiva manual trazia erros frequentes e fadiga aos operadores. A IPTec precisava melhorar o ambiente de trabalho no local para seus trabalhadores de produção e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e reduzir os custos de fabricação por meio de uma solução de automação robusta e flexível.

IPTec

Indústria Electronics & Technology
País Korea
Número de funcionários 20
Cobots usados UR3

Com a introdução do cobot da UR, as tarefas repetitivas simples realizadas pelos trabalhadores puderam ser automatizadas, o que reduziu os custos de fabricação e aumentou a produtividade ao mesmo tempo

Shin Jeong-eok, Vice President, IPTec
Equilibrar prioridades

Equilibrar prioridades

“Nossas principais prioridades ao selecionar uma solução foram a possibilidade de colaboração entre os trabalhadores no chão de fábrica, segurança e flexibilidade”, diz Shin Jeong-eok, vice-presidente do IPTec, sobre a decisão da empresa de implantar um cobot UR3.

O diretor do IPTec, Jung-Ouak Shin, diz que a empresa analisou muitos cobots comparáveis: "No final, selecionamos a Universal Robots por seu forte reconhecimento da marca, excelência em desempenho e aplicações versáteis".

Operadores suaves

Operadores suaves

Os trabalhadores podem agora preparar-se para a produção, manter e gerir os cobots UR3, que agora executam sem problemas as tarefas de pick and place, libertando os trabalhadores de tarefas repetitivas simples.

O modelo UR3 foi escolhido devido à sua carga útil de 3kg, que foi suficiente para lidar com os transformadores de ignição, que pesam menos de 1kg. A instalação foi realizada com a ajuda da HRT, uma das principais distribuidoras da Universal Robots na Coreia. Além disso, o IPTec poderia minimizar o custo do investimento inicial através de um projeto apoiado pelo governo, organizado pela cidade de Daegu e pelo Daegu Machinery & Components Research Institute.

Aumento da produção

Aumento da produção

A implantação do UR3 permitiu que a empresa aumentasse a quantidade de produção de apenas 300pcs por hora para 720pcs por hora, um aumento de 140% em relação ao ano anterior. No geral, a produção diária foi aumentada em aproximadamente 123% e o custo de fabricação foi reduzido em aproximadamente 8%, enquanto a taxa de defeito foi essencialmente eliminada para cerca de 0%.

Desafios de automação resolvidos:

  • Melhoria do ambiente de trabalho do operador
  • Reduzir o custo de produção e aumentar a produção

Principais impulsionadores de valor:

  • Colaboração segura com os trabalhadores
  • Alta eficiência para investimento

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Pegar e colocar os transformadores de ignição