O firmie Universal Robots

Zależy nam na dostarczaniu bezpiecznych, elastycznych i łatwych w użyciu robotów firmom o każdej wielkości, na całym świecie. Dowiedz się więcej na temat firmy Universal Robots i tego, co chcemy osiągnąć.

Nasza historia

2003
Trzech założycieli firmy – Esben Østergaard, Kasper Støy i Kristian Kassow – spotkało się na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense. Analizując specjalne wymogi stawiane względem robotów w branży spożywczej, wpadli na pomysł stworzenia lekkiego praz łatwego do zainstalowania i programowania robota. Widzieli, że ciężkie, drogie i nieporęczne urządzenia zdominowały dziedzinę robotyki oraz że istniała możliwość zapewnienia bardziej przyjaznej dla użytkownika opcji.

2005
Firma Universal Robots została oficjalnie założona w 2005 roku w celu stworzenia technologii robotów dostępnej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Założenie firmy było możliwe dzięki inwestycji poczynionej przez Syddansk Innovation.

2008
Przekonany o potencjale firmy Universal Robots, Duński Państwowy Fundusz Inwestycyjny dołączył do zespołu zarządzającego i Syddansk Innovation, inwestując w firmę.

2009
Pierwsze produkty zostają sprzedane przez dystrybutorów w Danii i Niemczech. Pierwszym produktem firmy Universal Robots był model UR5 – sześcioprzegubowe ramię robotyczne, które zrewolucjonizowało rynek robotów przemysłowych. Model UR5 waży 18 kg, ma udźwig 5 kg oraz zasięg roboczy 85 cm.

2010
Universal Robots rozszerzyła swoją działalność na całą Europę.

2011
Universal Robots wchodzi na rynek azjatycki i zakłada lokalne biuro w Chinach.

2012
Uruchomiony zostaje model UR10 firmy Universal Robots. Robot przeznaczony jest do wykonywania większych zadań, oferując udźwig 10 kg i zasięg 130 cm. Firma zakłada również amerykański oddział w Nowym Jorku. Na całym świecie zainstalowanych jest już łącznie 1600 robotów UR.

2013
Universal Robots zakłada nowy oddział w Szanghaju, a także sieć dystrybucji w Ameryce Południowej i Oceanii.

2014
Firma przenosi siedzibę na Energivej w Odense i powiększa swój obszar produkcyjny do 12 000 m2. Na pokazie AUTOMATICA w Monachium w Niemczech przedstawione zostaje trzecie pokolenie lekkich robotów – UR5 i UR10 – oferujące nowe funkcje.

Firma Universal Robots zakłada również oddział w Barcelonie w Hiszpanii. 

Dzięki ośmiu nowym funkcjom bezpieczeństwa ramiona robotyczne Universal Robots są jedynymi robotami na świecie, które inteligentnie dostosowują zaawansowane ustawienia bezpieczeństwa do każdego konkretnego zastosowania.

Na całym świecie zainstalowano ponad 3500 robotów UR.

2015
W Singapurze zostaje otwarty nowy oddział Universal Robots w rejonie Azji i Pacyfiku.

Universal Robots wypuściła UR3 — najbardziej elastyczny i najlżejszy robot na świecie, który może być zainstalowany na blacie i współpracować z ludźmi. Może przenosić ładunek o wadze 3 kg i pomaga w wykonywaniu zadań dotyczących lekkiego montażu. Został zaprezentowany na targach w Szanghaju, Chicago i Hanowerze.

Firma Universal Robots zostaje zakupiona przez Teradyne za 285 milionów dolarów. Teradyne to lider wśród dostawców zautomatyzowanych systemów testowych służących do sprawdzania półprzewodników, produktów bezprzewodowych, systemów przechowywania danych oraz złożonych systemów elektronicznych. Firma ta zatrudnia obecnie około 3800 pracowników na całym świecie. Firma Universal Robots będzie kontynuowała działalność z tym samym kierownictwem, a jej główna siedziba, dział badań i rozwoju oraz obiekty produkcyjne pozostaną w Danii. Dowiedz się więcej o Teradyne na www.teradyne.com.

Firma Universal Robots zajęła 25. miejsce na liście najbardziej innowacyjnych firm w 2015 wg MIT (MIT Technology Review list of the Smartest Companies 2015) http://www.technologyreview.com/lists/companies/2015/

Ur Cta Box News Center
Zobacz aktualności Universal Robots

Więcej

Ur Cta Box Our Beliefs
W co wierzymy

Więcej

Ur Cta Box Working At Ur
Praca w Universal Robots

Więcej