「放入箱中」預先定義位置

描述

預先定義的位置已新增至 PolyScope 5 中的使用者介面。 這將取代之前的「放入箱中」程式。

「放入箱中」可用於將機器人移動到適合運輸的緊湊位置。 「放入箱中」順序包括初始移動至零位,然後移動到「放入箱中」的位置。

放入箱中

下列是查詢預先定義位置的方式: 

  1. 輕按上方選單中的「安裝」圖示。

  2. 在「一般」下拉式選單中選擇「原點」。

  3. 輕按 UI 中「放入箱中」按鈕。

機器人現在將要啟動序列。 序列完成後,機器人即準備好置入官方包裝中。