MODBUS
| 說明 |
在这里,可以设置MODBUS 客户端(主)信号。 可以使用输入/输出信号(寄存器或数字)创建与指定IP地址上的MODBUS服务器(或从站)的连接。 每个信号都有一个唯一的名称,因此可以在程序中使用。
|
| 刷新 |
按此按钮刷新所有MODBUS连接。 刷新会断开所有modbus单元的连接,然后重新连接。 所有统计数据均已清除。
|
| 添加单位 |
按下此按钮以添加新的MODBUS单元。
|
| 删除单位 |
按下此按钮可删除MODBUS单元和该单元上的所有信号。
|
| 设置单位IP |
此处显示了MODBUS单元的IP地址。 按下按钮进行更改。
|
| 添加信号 |
按下此按钮将信号添加到相应的MODBUS单元。
|
| 删除信号 |
按下此按钮可从相应的MODBUS单元中删除MODBUS信号。
|
| 设置信号地址 |
此字段显示远程MODBUS服务器上的地址。 使用屏幕键盘选择其他地址。 有效地址取决于远程MODBUS单元的制造商和配置。
|
| 设置信号名称 |
使用屏幕键盘,用户可以为信号命名。 当信号在程序中使用时,将使用此名称。
|
| 信号值 |
此处显示了信号的当前值。 对于寄存器信号,该值表示为无符号整数。 对于输出信号,可以使用按钮设置所需的信号值。 同样,对于寄存器输出,写入单元的值必须作为无符号整数提供。
|
| 信号连接状态 |
此图标显示信号是否可以正确读取/写入(绿色) ,或者设备是否出现意外响应或无法到达(灰色)。 如果收到MODBUS 异常响应,则显示响应代码。 MODBUS-TCP异常响应为:
|
| 显示高级选项 |
此复选框显示/隐藏每个信号的高级选项。
|
| 高级选项 |
所有计数器计数至65535 ,然后换行回0。
|