可配置安全功能

描述

下表列出的 Universal Robots 機器人安全功能,但其目的是控制機器人系統,即機器人及其連接的工具/末端執行器。 機器人安全功能用於減少由風險評估確定的機器人系統風險。 位置和速度相對於機器人的底座。

安全功能
安全功能 描述

關節位置限制

設定允許的關節位置的上限和下限。

關節速度限制

設定關節速度的上限。

安全平面

定義限制機器人位置的空間平面。 安全平面限制了工具/末端執行器的單獨使用,或者限制了工具/末端執行器和肘部。

工具方向

為工具定義允許的方向限制。

速度限制

限制最大機器人速度。 肘部、工具/末端執行器法蘭以及使用者定義的工具/末端執行器位置中心的速度是有限的。

强制限制

限制夾緊情況下機器人工具/末端執行器和彎頭施加的最大力。 工具/末端執行器、彎頭法蘭和使用者定義的工具/末端執行器位置中心的力是有限的。

動量限制

限制機器人的最大動量。

功率限制

限制機器人執行的機械工作。

停止时间限制

限制啟動保護性停止後機器人的最長停止時間。

停止距離限制

限制啟動保護性停止後機器人行進的最大距離。

 

風險評估

在進行應用風險評估時,有必要考慮機器人停止啟動後的運動。 為了簡化這個過程,可以使用安全功能停止時間限制和停止距離限制。

這些安全功能動態降低機器人運動的速度,使其始終能夠在限制內停止。 關節位置限制、安全平面以及工具/末端執行器方向限制會考慮到預期的停止距離行程,即在達到限制之前機器人的運動速度會減慢。