使用框架建立安全平面

描述

您可以使用現有的框架定義安全平面。 這提供了一種更直觀的方式,可根據預先定義的位置和旋轉(X、Y、Z、RX、RY、RZ)來指定平面參數。 請在 複製框架 下拉式選單中選取框架。

 

 

複製框架 下拉式選單位於 平面 畫面中的安全平面定義參數中。 此清單包括在 「畫格」螢幕中定義的畫格。 當您選擇一個框架時,它會被用作安全平面定義。

若您指定偏移、傾斜及旋轉參數,這些設定將套用至所選的框架(請參閱「設定安全平面」)。 生成的安全平面整合了所有參數。

 

 

請參閱《軟體手冊》中的「框架」章節。

使用框架建立安全平面

  1. 在 應用 標籤頁中,選擇 框架。

  2. 點擊 + 新增框架 位於 自訂框架下方, 然後使用 三個垂直點 (烤肉串圖示 )重新命名該框架。

    框架是相對於 Base 建立的。
 
  1. 在 父級 欄位中,請選擇 底座。

 

在安全平面中選擇參考座標系

  1. 在 「應用程式」中,前往 「安全」選項,選擇「 平面」,然後點選 「解鎖」。

  2. 在「安全 平面」畫面 中,請從「複 製框架」下拉式 選單中選取一個框架。 您也可以套用偏移、傾斜和旋轉。

  1. 點擊 套用 按鈕。

 

  1. 已設定的平面會列於「已套用安全配置確認 」概覽 對話方塊中的功能指派表中。

     

 

用於安全平面(safety plane)的框架方向可能與您的預期相反。 若機器人位於平面違反側,請增加 180 度的傾斜角度。

有關平面配置限制、肘部限制及工具法蘭限制,請參閱「安全平面」。