Ethernet/IP

描述

EtherNet/IP 是一種網路協定,可將機器人連接到工業 EtherNet/IP 掃描裝置。 若啟用連線,就能選擇當程式與 EtherNet/IP 掃描裝置斷線時的操作。

 

啟用乙太網路/IP

 

這是啟用 PolyScope X 中乙太網路/IP 功能的方式。

  1. 於螢幕左上方,點按漢堡選單。

  2. 點按「 設定」。

  3. 在左側選單的「安全性」下方,點按「服務」。

  4. 請輸入管理員密碼。

  5. 點按「乙太網路/IP 適配器」按鈕來打開開關。

 

使用乙太網路/IP

在 PolyScope X 中查詢乙太網路/IP 功能的方式如下:

 

在 PolyScope X 左側標頭中。

  1. 點按「應用」圖示。

  2. 在「通訊」下方,於左側選單中選擇乙太網路/IP。

在清單中選擇相關操作:

忽略

PolyScope X 會忽略乙太網路/IP 連線的中斷,並繼續執行主程式。

暂停

PolyScope X 會暫停主程式。 程序从停止的地方恢复。

停止

PolyScope X 會停止主程式。

 

您可以在此螢幕右上方看到乙太網路/IP 狀態。

已連接

機器人已連至乙太網路/IP 掃描器。

無掃描器

乙太網路/IP 裝置正在執行,但沒有透過乙太網路/IP 連接到機器人的掃描器。

已禁用

未啟用乙太網路/IP 裝置。

 

支援乙太網路診斷功能

新增了一項功能,可啟用乙太網路診斷。 啟用此功能後,機器人 Ethernet/IP 適配器與 Ethernet/IP 掃描器之間的流量將被收集至 pcap 檔案 中。 所收集的資料已收錄於「支援檔案」中。