MODBUS
| 描述 |
在这里,可以设置MODBUS 客户端(主)信号。 可以使用输入/输出信号(寄存器或数字)创建与指定IP地址上的MODBUS服务器(或从站)的连接。 每个信号都有一个唯一的名称,因此可以在程序中使用。
|
| 新增訊號 |
您可以在新增訊號時自訂訊號名稱。 選擇訊號類型、訊號方向,並指定頻率、逾時和其他進階設定。 訊號可以使用單一地址或多個地址。
|
| 訊號來源 |
可編輯和刪除 Modbus 訊號來源設定,點按「配置按鈕」進行編輯,然後點按垃圾桶圖示以刪除。
|
| 编程 |
類似於其他輸入訊號,可監控 Modbus 訊號。 在「程式」的「等待」命令中,選取「 等待類型」下方的「 訊號輸入」。 然後選擇 Modbus 來源、特定輸入訊號和要等待的狀態。 不能在邏輯表達式中使用地址範圍。 程式只能使用單一地址,即使地址屬於範圍的一部分。
可以從「設定」命令配置 Modbus 輸出訊號。
|