Profinet

說明

PROFINET 是一種網路協定,可啟用或停用機器人與業界 PROFINET IO 控制器的連接。 如果启用了连接,则可以选择程序丢失PROFINET IO-Controller连接时发生的操作。

 

啟用 Profinet

這就是您啟用 PolyScope X 中 Profinet 功能的方式。

  1. 點按螢幕右上方的「漢堡」選單,然後點按「設定」。

  2. 在左側選單的「安全性」下方,點按「服務」。

  3. 點按 Profinet 按鈕以開啟 Profinet。

 

 

使用 Profinet

在 PolyScope X 中查詢 Profinet 功能:

 

在 PolyScope X 左側標頭中。

  1. 點按「應用」圖示。

  2. 在左側選單選擇 Profinet。

在清單中選擇相關操作:

忽略

PolyScope X 將忽略 Profinet 連線中斷,並繼續正常使用程式。

暂停

PolyScope X 將暫停目前程式。 程序从停止的地方恢复。

停止

PolyScope X 將停止目前程式。