一般网络安全

描述

将 Universal Robots 机器人连接到网络可能会带来网络安全风险。

这些风险可以通过使用具备资格的人员和采取特定的措施来缓解,

从而保护机器人的网络安全。

要实施网络安全措施,需要进行网络安全威胁评估。

目的是:

  • 识别威胁

  • 定义信任区和管道

  • 指定应用中每个组件的要求

如果不进行网络安全风险评估,机器人可能面临风险。
  • 应由集成商或具备资格的人员进行网络安全风险评估。
只能由具备资格的人员负责确定具体的网络安全措施需求并提供所需的网络安全措施。