“放入箱中”预定义位置

描述

预定义位置已添加到 PolyScope 5 中的用户界面。 这取代了以前的“放入箱中”程序。

“放入箱中”可用于将机器人移动到适合运输的紧凑位置。 “放入箱中”序列包括向零位的初始移动,然后移动到“放入箱中”位置。

放入箱中

以下是查找预定义位置的方式: 

  1. 在顶部菜单中点按安装图标。

  2. 在“常规”下拉菜单中选择“回零”。

  3. 在用户界面中点按“放入箱中”按钮。

机器人现在将启动序列。 序列完成后,机器人即准备好放入官方包装中。