圆形吊索的使用

描述

圆形吊索由 UR 随 UR 系列机器人一起提供。

根据制造商的说明,圆形吊索符合以下标准:

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 纺织吊索 - 安全 - 扁平织带吊索,由人造纤维制成,用于一般用途。

  • EN 1492-2 :2000+A1 :2008 纺织吊索 - 安全 - 圆形吊索,由人造纤维制成,用于一般用途。

 

在未检查的情况下使用圆形吊索可能会导致受伤。

  • 每次使用前后都要检查吊索。

  • 如果可能的话,在使用过程中检查吊索。

 

使用损坏的圆形吊索可能会导致受伤。

  • 每次使用前仔细检查吊索。

  • 如果吊索破裂、撕裂或缝线松动,请勿使用。

  • 如果吊索有热损坏的迹象,请勿使用。

 

存放和/或处理方式不正确可能会导致圆形吊索损坏。

  • 使吊索远离酸和碱。

  • 保护吊索,避免接触锋利边缘和摩擦。

  • 请勿在吊索上打结。

 

您所在地区可能有关于检查抬升设备的具体规定。

  • 遵守当地有关检查抬升设备的规定。

  • 遵守当地有关抬升设备检查频率的规定。

  圆形吊索说明
物品 圆形吊索1T x 1M/2M    
颜色 紫色(符合 EN 1492-2 标准)    
材质 聚酯纤维    
工作负载限制因子 1.0 (1000 KG) 竖直抬升

0.8 (800 KG) 扼索钩