If

描述

IfIf...Else 语句可以根据传感器输入或变量值来改变机器人的行为。

如果If表达式或具有连续检查表达式选项的Loop表达式中有路点,则可以在表达式后面添加一个 stopj() 或一个 stopl(),以缓慢使机械臂减速。 这对If和Loop命令均有效(见节 )。

 

选择条件

在表达式编辑器中选择组成使用 If 语句的表达式的条件。 如果条件为 True,则将执行此 If 命令内的语句。 一条 If 语句只能有一条 Else 语句。 使用添加 ElseIf移除 ElseIf 可添加和移除 ElseIf 表达式。
选择连续检查表达式可允许在执行所含命令行时评估 IfElseIfLoop 语句。 如果 If 语句中的表达式评估为 False,则遵循 ElseIfElse 语句。