机器人连接:机器人线缆

描述

本小节将介绍使用 6 米固定长度机器人线缆的机械臂的连接。

 

要连接机械臂和控制箱

可以将连接器向右转,使线缆插入后更容易锁定。

  • 通过使用机器人线缆将机械臂连接到控制箱来建立机器人连接。

  • 将机器人线缆插入控制箱底部的连接器中并锁定,如下所示。

  • 打开机械臂之前,转动连接器两次以确保其正确锁定。

 

 

机器人连接不正确可能导致机械臂断电。

  • 切勿在机械臂开启时断开机器人线缆。

  • 切勿改装原装机器人线缆。