数字输入和输出
| 数字输出 |
工具通信接口支持单独配置两个数字输出。 在 PolyScope 中,每个引脚都有一个用于设置输出模式的下拉菜单。 选项包括:
选择一个新的输出设置后,更改立即生效。 当前加载的安装设置也相应修改,以反映新配置。 在确认工具输出按预期方式工作后,请务必保存安装配置以避免更改丢失。
|
| 数字输入 |
可以使用下图所示的水平数字输入块 (DI8-DI11) 进行正交编码输送机跟踪。
|