清洁 TP 和 CB

清洁示教盒触摸屏

使用温和的工业清洁剂,不含稀释剂或任何刺激性添加剂。 Do not use an abrasive material to wipe down the screen. Universal Robots does not promote a specific cleaning agent.


清洁控制箱

如有必要,使用湿布擦拭 控制箱

请遵循用户手册中列出的清洁建议。

更换控制箱过滤器

There is a filter on either side of the control box.

  1. Gently remove the outer plastic frame by pulling where the red arrows are, as shown in the images below in figure 3.7. 框架向外倾斜。

  2. 更换过滤器。

Figure 3.7. 更换控制箱过滤器。