PROFIsafe
| 描述 |
SW 5.25 provided a significant software update to PROFIsafe. PROFIsafe 网络协议(作为 2.6.1 版实现)允许机器人与安全 PLC 通信,但必须符合 ISO 13849 Cat. 3 PLd 要求。 机器人将安全状态信息传送到安全 PLC,然后接收要缩减或触发安全相关功能(如紧急停止)的信息。 PROFIsafe接口提供了一种安全的基于网络的替代方案,将电线连接到机器人控制箱的安全IO引脚。 PROFIsafe 仅适用于具有有效许可证的机器人,您可以联系当地销售代表来获取该许可证。获取后,可以在 myUR 上下载许可证。 有关机器人注册和许可证激活的信息,请参阅 机器人注册和许可证文件 。
|
| 安全 PLC 输入 |
机器人发送给安全 PLC 的状态消息包含下表所示的信息。
|
||||||||||||||||
|
|
| 配置PROFIsafe |
配置PROFIsafe涉及对安全PLC进行编程,但只需要最少的机器人设置。
|
| 启用PROFIsafe |
机器人现已设置为与安全PLC通信。 如果PLC没有响应或配置错误,则无法释放机器人的制动器。
|