机械臂的拆卸

描述

不受支撑的关节可能会跌落或掉落,导致人员受伤。

  • 请在拆除夹具时对关节进行支撑。

如果在拆除夹具时不对关节进行支撑,可能会导致设备损坏。

  • 请在拆除夹具时执行下列任何操作,以防止关节掉落:

    • 用一些东西来支撑要脱落的零件下部。

    • 在关节放平时拆卸关节。

    • 用抬升设备支撑。

在更换之前,如果不对旧关节进行测试,可能会导致财产损失和/或设备损坏。

 

在更换关节之前,请务必进行关节验证测试。 有关详情,请参阅《服务手册》中的“关节验证”一节。

进行拆卸
  1. 将备件包或工具包中的 ESD 腕带连接到电气接地表面。
  2. 拆下黑色平环。
    可以使用尖头镊子或小一字螺丝刀。

 

 

 

 

  1. 拆下一侧的螺丝和夹具。

  1. 在拆下夹具的另一侧时,支撑关节。

 

  1. 关节现已松动,可以拆下。

  1. 轻轻地从关节的 PCB 上拔下连接器。

  1. 关节现已拆下。