恢复模式
| 描述 |
超过安全限值时,恢复模式将自动激活,允许移动机械臂。 恢复模式是一种手动模式。 当恢复模式处于有效状态时,无法运行机器人程序。
在恢复模式下,可以使用 PolyScope 中的“自由驱动”或“移动”选项卡,在关节限值范围内移动机械臂。
|
| 恢复模式的安全限值 |
如果违反这些限制,安全系统发出 0 类停机。 如果在恢复模式下移动机械臂时未多加留意,可能导致危险情况。
|