机械臂清洁和检查
| 描述 |
定期维护期间,可以按照本手册中的建议和当地要求对机械臂进行清洁。
|
| 清洁方法 |
要清除机械臂和/或示教盒上的灰尘、污垢或油污,只需用一块布和下面提供的一种清洁剂即可。
表面预处理:在涂抹下述溶液之前,可能需要对表面进行预处理,清除任何松动的污垢或碎屑。
清洁剂:
涂抹:通常需要用喷雾瓶、刷子、海绵或布将溶液涂抹在要清洁的表面。 根据污染程度和待清洁表面的类型,可以直接涂抹或进一步稀释溶液。 搅动:对于顽固的污渍或严重污染的区域,可以用刷子、洗涤器或其他机械方法搅动溶液,以帮助去除污染物。 停留时间:必要时,让溶液在表面停留 5 分钟,以有效渗透和溶解污染物。 冲洗:停留时间过后,通常用水彻底冲洗表面,以去除溶解的污染物和任何残留的清洁剂。 必须确保彻底冲洗,以防止任何残留物造成损坏或构成安全隐患。 烘干:最后,清洁后的表面可以风干或用毛巾擦干。 请勿在任何稀释的清洁溶液中使用漂白剂。 |
|
油脂是一种刺激性物质,可引起过敏反应。 接触、吸入或摄入可能导致疾病或受伤。 为了防止发生疾病或受伤,请遵守以下规定:
|
| Robot Arm Inspection Plan |
下表是 Universal Robots 推荐的检查类型的核对清单。 请按照表中的建议定期执行检查。 处于不可接受状态的任何参考零件都必须纠正或更换。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robot Arm Inspection Plan |
使用压缩空气清洁机械臂可能会损坏机械臂组件。
|
| Robot Arm Inspection Plan |
如果在保修期内发现机器人有任何损坏,请联系销售机器人的分销商。
|
| 检验 |
|