使用 I/O 进行模式选择
| 描述 |
机器人可以配置为在不使用示教盒的情况下切换操作模式。 这意味着在从自动模式切换到手动模式和从手动模式切换到自动模式时会禁止使用示教盒。
不使用示教盒切换模式时,需要安全 I/O 配置和一个辅助设备来作为模式选择器。
|
| 模式选择器 |
模式选择器可以是具有冗余电气布局的钥匙开关,也可以是来自专用安全 PLC 的信号。
|
| 使用模式选择器 |
使用模式选择器(如钥匙开关)可以防止使用示教盒切换模式。
|
| 配置连接的安全输入 |
为辅助设备连接配置安全输入时,需要解锁安全 I/O 屏幕。
将输入指定给辅助设备后,无法通过示教盒切换模式。 如果尝试使用示教盒来切换模式,则会出现一条消息,确认示教盒不能用于更改操作模式。
|