安装

验证机器人安装情况

安装设置用于描述机器人是垂直安装、水平安装还是倾斜安装。 这使机器人能够确定重力方向,从而实现平稳而精确的运动。

在此屏幕中,您还可以指定机器人基座相对于观察者的方向,从而在可视化效果中准确呈现机器人的外观。

 

在启动机械臂之前,请务必确认实际有效载荷和安装正确无误。 如果这些设置错误,机械臂和控制箱将无法正常工作,并可能会对人员或设备造成危险。

确保机械臂没有接触物体(例如桌子),因为机械臂与障碍物之间的碰撞可能会损坏关节齿轮箱。

 

要更改机械臂的安装设置:

  1. 按下示教盒上的紧急停止按钮。

  2. 按示教盒上的电源按钮让系统启动,并加载 PolyScope X。

  3. 当“ 机器人紧急停止 ”对话框出现在屏幕上时,请点击 “确定”。

  4. 点击“示教盒”屏幕左侧主导航栏中的“ 应用程序 ”图标。

    点击“ 安装 ”图标。

    此时会出现一个屏幕,左侧有两个输入框:

    旋转角度。 电源线的对齐方式。

    倾斜度。 基座的角度(单位:度):0 表示水平地面安装,90 表示壁挂安装,180 表示吊顶安装。

    屏幕中央可见机械臂。


 
  1. 您可以使用以下触控手势来调整机械臂的视角。 仅当前视图发生变化。

    • 按住并顺时针 或逆时针旋转。

      功能:更改机器人的观察方向。

    • 捏取 . 用两根手指触摸屏幕,并将两根手指逐渐靠拢。

      功能:缩小机器人图像。

    • 展开 . 用两根手指触摸屏幕,然后将它们向两侧分开。

      功能:放大机器人图像。

  2. 点击“ 旋转”字 段,输入以度为单位的数值,然后点击“ 确认”。

  3. 点击“ 倾斜”字 段,输入以度为单位的数值,然后点击“ 确认”。 当前视图已更新,以显示机械臂配置的相应变化。


  4. 点击返回箭头可返回上一屏幕。