首次启动
| 描述 |
首次启动是组装后可以对机器人执行的初始操作序列。 此初始序列要求:
|
|
未在启动机械臂之前验证有效载荷和安装设置可能会导致人员受伤和/或财产损失。
有效载荷与安装设置不正确会导致机器人手臂和控制箱无法正常工作。
在温度较低的环境下启动机器人会导致性能下降或停机,这是因为润滑油和润滑脂的粘度与温度有关。
|
打开机器人电源
| 打开机器人电源 |
打开机器人电源将启动控制箱,并在 TP 屏幕上加载显示画面。
|
插入序列号
| 插入序列号 |
首次安装机器人时,需要在机械臂上输入序列号。 当您重新安装软件时,也需要执行此程序。 例如,在安装软件更新时。 |
|
|
加载开始屏幕可能需要几分钟时间。
|
安装验证
| 验证机器人安装情况 |
安装设置用于描述机器人是垂直安装、水平安装还是倾斜安装。 这使机器人能够确定重力方向,从而实现平稳而精确的运动。 在此屏幕中,您还可以指定机器人基座相对于观察者的方向,从而在可视化效果中准确呈现机器人的外观。 |
|
|
在启动机械臂之前,请务必确认实际有效载荷和安装正确无误。 如果这些设置错误,机械臂和控制箱将无法正常工作,并可能会对人员或设备造成危险。 确保机械臂没有接触物体(例如桌子),因为机械臂与障碍物之间的碰撞可能会损坏关节齿轮箱。 |
|
|
要更改机械臂的安装设置:
|
|
| 验证有效载荷 |
启动机械臂会解除制动系统,使您能够开始移动机械臂并开始使用 PolyScope X。在给机械臂通电之前,您需要确认已配置正确的有效载荷。
现在您可以 解除 制动,开始移动机械臂。 |
启动机械臂
| 启动机器人 |
启动机械臂会解除制动系统,使您能够开始移动机械臂并开始使用 PolyScope X。
|
|
使用自由驱动测试安装架和有效载荷
关闭机器人电源
| 关闭机械臂 |
意外启动和/或移动可能导致受伤。
现在您可以:
|