权限

描述

默认情况下,对“联网”、“URCap 管理”和“更新 PolyScope X”屏幕的访问会受限,以防止对系统进行未经授权更改。 您可以更改权限设置来允许访问这些屏幕。 需要输入管理员密码才能访问“权限”。

 

访问“权限”
  1. 访问汉堡菜单,然后选择设置。

  2. 导航到“安全性”,然后点按权限。

 

其他系统权限

您还可以使用管理员密码锁定一些重要的屏幕/功能。 在“设置”菜单的“安全性”部分的“权限”屏幕上,可以指定由管理员密码提供保护的额外屏幕,以及所有用户都可以使用的屏幕。 可以选择锁定以下屏幕/功能:

  • 网络设置

  • 更新设置

  • 系统管理器中的 URCap 部分

  • UR Connect

 

启用/禁用系统权限
  1. 访问“权限”,如前所述。 受保护的屏幕会列在“权限”下。

  2. 对于所需屏幕,将拨动开关滑动到开启位置以启用该屏幕。

  3. 要禁用所需屏幕,将拨动开关滑动到关闭位置。

开关处于关闭位置后,屏幕会再次锁定。