可配置安全功能

描述

下表列出的 Universal Robots 机器人安全功能位于机器人中,但其目的是控制机器人系统,即机器人及其连接的工具/末端执行器。 机器人安全功能用于减少由风险评估确定的机器人系统风险。 位置和速度与机器人的基座有关。

安全功能
安全功能 描述

关节位置限值

设置允许的关节位置上限和下限。

关节速度限值

设置关节速度的上限。

安全平面

定义限制机器人位置的空间平面。 安全平面可以只限制工具/末端执行器,或同时限制工具/末端执行器和肘部。

工具方向

为工具定义允许的方向限值。

速度限制

限制机器人最大速度。 肘部、工具/末端执行器法兰以及用户定义的工具/末端执行器位置中心的速度受到限制。

强制限制

限制机器人工具/末端执行器和肘部在夹紧情况中施加的最大力。 工具/末端执行器、肘部法兰以及用户定义的工具/末端执行器位置中心的力受到限制。

动量限值

限制机器人的最大动量。

功率限值

限制机器人做的机械功。

停止时间限制

限制在启动保护性停止后机器人停止的最长时间。

停止距离限值

限制机器人在启动保护性停止后移动的最大距离。

 

风险评估

执行应用风险评估时,有必要考虑启动停止后机器人的运动。 为了简化该过程,可以使用停止时间限制和停止距离限制这两个安全功能。

这些安全功能可动态降低机器人运动的速度,使其始终能够在极限范围内停止。 关节位置限值、安全平面以及工具/末端执行器方向限值会考虑预期的停止距离移动,即机器人的运动速度会在达到限值之前减慢。