安全平面

描述

安全平面会限制机器人、工具和肘部的工作空间。

定义安全平面仅限制定义的工具球体和弯头,而不是机械臂的总体限制。

定义安全平面并不能保证机械臂的其他部分会遵守此类限制。

图 9.5:显示了安全平面的 PolyScope X 屏幕。

 

配置安全平面

可以使用以下属性配置安全平面:

  • 名称。 这是用于标识安全平面的名称。

  • 距基座的偏移量。 平面到基座的高度,在 Y 方向上测量。

  • 倾斜度。 从电源线处测量的平面倾斜度。

  • 旋转角度。 顺时针测量的平面旋转角度。

可以使用以下限制配置每个平面:

  • 正常。 当安全系统处于正常模式时,正常平面处于活动状态,并作为位置的严格限制。

  • 缩减。 当安全系统处于减速模式时,减速模式平面处于活动状态,并作为位置的严格限制。

  • 两者。 当安全系统处于正常或减速模式时,正常和减速模式平面处于活动状态,并充当位置的严格限制。

  • 触发器缩减模式。 如果机器人工具或弯头位于安全平面之外,则安全平面会导致安全系统切换到减速模式。

 

肘部关节限制

此功能默认处于启用状态。

您可以使用“限制肘部”来防止机器人肘部关节通过您定义的任何平面。

禁用限制肘部,以使肘部穿过平面。

 

工具法兰限制

限制工具法兰可以防止工具法兰和连接的工具穿过安全平面。 当您限制工具法兰时,非限制区域是安全平面内的区域,在该区域内工具法兰可以正常操作。

工具法兰不能越过安全平面外的限制区域。

移除限制后,工具法兰将可以超出安全平面,到达受限区域,而连接的工具仍位于安全平面内。

使用较大的工具偏移时,可以移除工具法兰限制。 这样可以让工具移动更远的距离。

限制工具法兰需要创建平面特征。 平面特征用于稍后在安全设置中设置安全平面。