安全 Shell (SSH) 访问

描述

您可以使用安全 Shell (SSH) 来管理对机器人的远程访问。 在安全 Shell 安全设置屏幕,管理员可以启用或禁用对机器人的 SSH 访问。

 

启用/禁用 SSH
  1. 访问汉堡菜单,然后选择设置。

  2. 在“安全性”下,点按安全 Shell。

  3. 输入密码以解锁设置。

  4. 将启用 SSH 访问滑动到开启位置。

在“启用 SSH 访问”按钮的最右侧,屏幕会显示用于 SSH 通信的端口。

SSH 身份验证

可以使用密码和/或预共享的授权密钥进行身份验证。 可以通过点按添加密钥按钮并选择安全密钥文件来添加安全密钥。 可用密钥会一起列出。 使用垃圾桶图标从列表中移除所选密钥。