硬件

描述

硬件部分允许用户选择连接到其机器人的示教盒 (TP) 类型。 可用选项如下:

  • 3PE 已启用。 3 档位使动示教盒 (3PE TP)

  • 。 这让机器人可以安全启动,无需将示教盒连接到控制箱。

为安全起见,如果所选内容无法反映所连接的硬件,机器人将不启动。

 

 

“无”选项的目的

选项支持无需使用示教盒或示教盒不存在的场景,可以实现更加简化、灵活的部署,尤其适用于自动化或远程控制环境。

该选项可为用户带来三大好处:

  • 支持不使用示教盒的无示教盒配置。

  • 简化硬件要求,实现最小化设置。

  • 消除对示教盒的依赖,提高启动灵活性。

 

访问“无”选项
  1. 点按“安全”应用屏幕左侧面板上的硬件

  2. 在右上角部分解锁主屏幕,输入安全密码,然后点按确认

  3. 在中央面板上,点按示教盒字段,然后选择

     

 

  1. 在主屏幕中点按“锁定”按钮旁的应用

  2. 在应用安全配置的弹出窗口中点按应用并重启

  3. 将出现“确认应用的安全配置”弹出屏幕,您可以还原确认配置