Ethernet/IP

描述

EtherNet/IP 是一种网络协议,可用于将机器人连接到工业 EtherNet/IP 扫描设备。 如果启用了连接,则可以选择当程序与 EtherNet/IP 扫描设备的连接中断时执行的操作。

 

启用 Ethernet/IP

 

可通过以下方式在 PolyScope X 中启用 Ethernet/IP 功能。

  1. 在屏幕左上方,点按汉堡菜单。

  2. 点按“设置”。

  3. 在左侧菜单的“安全性”下,点按“服务”。

  4. Type the admin password.

  5. 点按“以太网/IP 适配器”按钮开启开关。

 

使用 Ethernet/IP

可通过以下方式在 PolyScope X 中查找 Ethernet/IP 功能:

 

在 PolyScope X 左侧页眉中。

  1. 点按“应用”图标。

  2. 在“通信”下,从左侧菜单中选择以太网/IP。

从列表中选择相关操作:

忽略

PolyScope X 会忽略 EtherNet/IP 连接中断的情况,主程序会继续运行。

暂停

PolyScope X 会暂停主程序。 程序从停止的地方恢复。

停止

PolyScope X 会停止主程序。

 

在此屏幕的右上角,可以看到 Ethernet/IP 状态。

已连接

机器人已连接到 Ethernet/IP 扫描仪。

无扫描仪

Ethernet/IP 设备正在运行,但没有任何扫描仪通过 Ethernet/IP 连接到机器人。

已禁用

Ethernet/IP 设备未启用。