UR Connect

将 PolyScope X 连接到 myUR Cloud

您必须将 PolyScope X 软件连接到 myUR Cloud 服务。

您需要在 myUR 帐户中找到 PIN 码。

  1. 转到“设置”。

  2. 转到 UR Connect。

  3. 点击 UR Connect 主页面上的“连接”按钮。

  4. 从 myUR 中添加您的 PIN 码。

当看到窗口右侧的绿色图标时,即表明您已连接到 myUR Cloud。

连接失败

如果看到“PIN 码不正确” ,请查看 myUR 中的 PIN 码。

 

诊断

如果您在 UR Connect 处于有效状态时遇到任何意外情况,可以转到“诊断”。

  1. 转到“设置”。

  2. 转到 UR Connect。

  3. 点击右上角的烤肉串菜单。

  4. 选择“诊断”。

 

导出日志

可以从 PolyScope X 软件中导出 UR Connect 日志。

  1. 转到“设置”。

  2. 转到 UR Connect。

  3. 点击右上角的烤肉串菜单。

  4. 选择“导出日志”

  5. 选择“导出到 myUR”或“导出到 USB”。