安全 Shell (SSH) 访问
| 描述 |
您可以使用安全 Shell (SSH) 来管理对机器人的远程访问。 在安全 Shell 安全设置屏幕,管理员可以启用或禁用对机器人的 SSH 访问。
|
| 启用/禁用 SSH |
在“启用 SSH 访问”按钮的最右侧,屏幕会显示用于 SSH 通信的端口。 |
| SSH 身份验证 |
可以使用密码和/或预共享的授权密钥进行身份验证。 可以通过点按添加密钥按钮并选择安全密钥文件来添加安全密钥。 可用密钥会一起列出。 使用垃圾桶图标从列表中移除所选密钥。
|