MODBUS

描述

在这里,可以设置MODBUS 客户端(主)信号。 可以使用输入/输出信号(寄存器或数字)创建与指定IP地址上的MODBUS服务器(或从站)的连接。 每个信号都有一个唯一的名称,因此可以在程序中使用。

 

添加信号

您可以在添加信号时自定义信号名称。

选择信号类型、信号方向并指定频率、超时时间和其他高级设置。 信号可以使用单个地址或多个地址。

 

信号源

可以编辑和删除 Modbus 信号源设置,点按配置按钮可以进行编辑,点按垃圾桶图标可以进行删除。

 

编程

与其他输入信号类似,Modbus 信号也可以进行监控。 在“程序”的等待命令中,选择等待类型下的信号输入。 然后选择 Modbus 源、特定输入信号和要等待的状态。

不能在逻辑表达式中使用地址范围。 程序只能使用单个地址,即使该地址属于某个范围。

 

Modbus 输出信号可以通过设置命令进行配置。