PROFINET Device
| 描述 |
PROFINET 是一种网络协议,可以启用或禁用机器人与工业 PROFINET IO 控制器的连接。 如果启用了连接,则可以选择程序丢失PROFINET IO-Controller连接时发生的操作。
|
| 启用 PROFINET |
可通过以下方式在 PolyScope X 中启用 PROFINET 功能。
|
| 使用 PROFINET |
在 PolyScope X 中查找 PROFINET 功能:
在 PolyScope X 主导航栏中。
从列表中选择相关操作:
|
| 诊断 |
Polyscope X 包含记录机器人与 PROFINET I/O 控制器之间网络流量的选项。 如果出现连接问题,可以使用此功能进行诊断。
通信数据将保存在 .pcap 文件中。 文件会保存在系统管理器的“支持文件”中。 诊断中最多可记录 50 MB 的数据。
|
| 以太网端口状态 |
当 PROFINET 设备启用时,将创建一个新的虚拟以太网端口。 虚拟以太网端口配置会显示当前配置的 IP 地址、子网掩码、网关和 MAC 地址的相关信息。 请注意,此虚拟端口与在机器人网络设置中配置的端口不同。
|
|
New PROFINET version |
New GSDML file: GSDML-V2.45-UR-PROFIsafe-20251201.xml
Backwards compatibility:
It is not possible to downgrade to previous version. All changes made after the upgrade will be lost. Back up all data before upgrading.
|