输入和输出
| 描述 |
工具 IO 选项卡可以监视和设置控制箱发送/接收的实时 IO 信号。
|
| 工具输出 |
工具输出包含两个数字输出字段、工具输出电压和电源电流指示器以及双引脚电源切换按钮。
选择一个新的输出设置后,更改立即生效。 当前加载的安装设置也相应修改,以反映新配置。 在确认工具输出按预期方式工作后,请务必保存安装配置以避免更改丢失。
|
| 工具输入 |
工具输入包含两个数字输入 (DI) 字段和两个用于模拟输入 (AI) 电流的字段。
DI 字段可以独立配置为操作预设:
AI 字段可以设置为 4-20mA。 这些设置在机器人控制器重启后持续存在,并保存在安装设置中。
|