外部设备连接端口
| 描述 |
OEM Control Box 的底部包含一个支架,支架上有用于连接外部设备的端口。 下图显示了该支架。
|
| 端口 |
取出正在使用的 SD 卡可能会损坏系统。 请勿取出 SD 卡。
|
连接鼠标、键盘或显示器
| 描述 |
Use a USB port to connect a keyboard or a mouse. Use the Mini Displayport to connect a monitor.
|
如何连接示教盒
| 描述 |
请勿在控制箱通电时连接或断开示教盒。 这可能会导致控制箱损坏。
OEM Control Box 上端口的压力过大可能会导致示教盒连接器损坏,并影响示教盒的功能。
|
|
连接示教盒:
|
How to Use Remote Mode
|
The default selection in Remote mode is set to Manual and Local. The Remote is only active if the Operational mode is set to Automatic. If you change the Remote mode to Local, the Operational mode is switched back to Manual.
|