PROFINET
| 描述 |
PROFINET 是一种网络协议,可以启用或禁用机器人与工业 PROFINET IO 控制器的连接。 如果启用了连接,则可以选择程序丢失PROFINET IO-Controller连接时发生的操作。
|
| 启用 PROFINET |
这就是您在 PolyScope X 中启用 PROFINET 功能的方式。
|
| 使用 PROFINET |
在 PolyScope X 中找到 PROFINET 功能:
在 PolyScope X 左侧页眉中。
从列表中选择相关操作:
|