İzinler

Açıklama

Sistemde yetkisiz değişiklikleri önlemek için Ağ Oluşturma, URCap Yönetimi ve PolyScope X Ekranlarının Güncellenmesi varsayılan olarak kısıtlanmıştır. Bu ekranlara erişime izin vermek için izin ayarlarını değiştirebilirsiniz. İzinlere erişmek için bir Yönetici şifresi gereklidir.

 

İzinlere erişmek için
  1. Hamburger menüye erişin ve Ayarlar seçeneğini belirleyin.

  2. Güvenlik bölümüne gidin ve İzinler seçeneğine dokunun.

 

Ek sistem izinleri

Yönetici şifresi ile birkaç önemli ekranı/işlevi de kilitleyebilirsiniz. Ayarlar menüsündeki Güvenlik bölümündeki İzinler ekranında, hangi ek ekranların Yönetici şifresiyle korunacağını ve hangi ekranların tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini belirtmek mümkündür. Aşağıdaki ekranlar/işlevler isteğe bağlı olarak kilitlenebilir:

  • Ağ ayarları

  • Ayarları güncelle

  • Sistem Yöneticisindeki URCaps bölümü

  • UR Connect

 

Sistem izinlerini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için
  1. Daha önce açıklanan şekilde Erişim İzni. Korunan ekranlar İzinler altında listelenir.

  2. İstediğiniz ekran için Açık/Kapalı anahtarını Açık konumuna kaydırarak etkinleştirin.

  3. İstediğiniz ekranı devre dışı bırakmak için Açık/Kapalı anahtarını Kapalı konuma getirin.

Geçiş, Kapalı konuma geldiğinde ekran tekrar kilitlenir.