Put in Box Fördefinierad position

Beskrivning

En fördefinierad position har lagts till i användargränssnittet i PolyScope 5. Detta ersätter det tidigare put in box-programmet.

Put in box kan användas för att flytta roboten till en kompakt position som är lämplig för transport. Put in box-sekvensen består av en initial rörelse till nollpositionen, följt av en rörelse till put in box-positionen.

Put in Box

Så här hittar du den fördefinierade positionen: 

  1. Klicka på installationsikonen i toppmenyn.

  2. Välj Hem i rullgardinsmenyn Allmänt.

  3. Klicka på knappen ””Put in Box” i användargränssnittet.

Roboten startar nu sekvensen. När sekvensen är klar är roboten redo att placeras i den officiella förpackningen.