Robotkablar
| Beskrivning |
I detta avsnitt listas robotkablarna i e‑-serien och varningar ges mot felaktigt val av kabel och användning av inkompatibla kablar.
|
|
The "Standard (black)" and "High flex e-Series (blue)" cables are not compatible with UR20 and UR30 robots.
Installation och/eller underhåll av utrustning som är ansluten till en strömkälla kan leda till personskador eller dödsfall på grund av elektriska stötar.
Improper cable selection, usage, or connections can result in loss of power to the robot arm.
Om basflänskabeln ansluts direkt till ett manöverskåp kan det leda till skador på utrustning och egendom.
Om roboten inte används i enlighet med avsedd användning kan det leda till farliga situationer.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||