PROFISafe
| Opis |
SW 5.25 je pomenil pomembno posodobitev programske opreme za PROFIsafe. Za referenco si oglejte naslednje priročnike: [%=System.LinkedTitle%] Omrežni protokol PROFsafe (implementiran od različice 2.6.1 naprej) omogoča komunikacijo robota z varnostnim krmilnikom PLC po standardu ISO 13849, kat. 3 zahtev PLd. Robot sporoča podatke o varnostnem stanju varnostnemu krmilniku PLC, nato sprejme podatke za reduciranje ali za sprožitev varnostnih funkcij kot so: zaustavitev v sili. Vmesnik PROFIsafe zagotavlja varno, omrežno alternativo povezovanju žic z varnostnimi IO zatiči krmilne omarice robota. Vmesnik PROFIsafe je na voljo samo pri robotih z omogočeno licenco, ki jo lahko dobite pri svojem lokalnem zastopniku in nato prenesete prek myUR. Za informacije o registraciji robota in aktivaciji licence glejte Registracija robota in datoteka z licenco .
|
| Vhod varnostnega krmilnika PLC |
Statusno sporočilo, ki ga robot pošlje varnostnemu krmilniku PLC, vsebuje informacije, prikazane v naslednji tabeli.
|
||||||||||||||||
|
|
| Konfiguriranje PROFIsafe |
Konfiguriranje PROFIsafe se nanaša na programiranje varnostnega PLC-ja, vendar zahteva minimalno nastavitev robota.
|
| Omogočanje PROFIsafe |
Robot je zdaj nastavljen za komunikacijo z varnostnim PLC-jem. Ne morete sprostiti zavor robota, če se PLC ne odziva ali če je napačno konfiguriran.
|