MODBUS
| Osveži |
Pritisnite ta gumb, da osvežite vse povezave MODBUS. Osveževanje odklopi vse enote modbusa in jih ponovno poveže. Vsi statistični podatki so potrjeni.
|
| Dodaj enoto |
Pritisnite ta gumb, da dodate novo enoto MODBUS.
|
| Izbriši enoto |
Pritisnite ta gumb, da izbrišete enoto MODBUS in vse signale na tej enoti.
|
| Nastavite IP-številko enote |
Tukaj je prikazan IP naslov enote MODBUS. Pritisnite gumb, da ga spremenite.
|
| Dodaj signal |
Pritisnite ta gumb, da dodate signal ustrezni enoti MODBUS.
|
| Izbriši signal |
Pritisnite ta gumb, da izbrišete signal MODBUS iz ustrezne enote MODBUS.
|
| Nastavite naslov signala |
To polje prikazuje naslov na oddaljenem strežniku MODBUS. Z zaslonsko tipkovnico izberite drug naslov. Veljavni naslovi so odvisni od proizvajalca in konfiguracije oddaljene enote MODBUS.
|
| Nastavi ime signala |
Uporabnik lahko s pomočjo zaslonske tipkovnice določi ime signala. To ime se uporablja, ko se signal uporablja v programih.
|
| Vrednost signala |
Tukaj je prikazana trenutna vrednost signala. Za signale registra je vrednost izražena kot nepodpisano celo število. Za izhodne signale lahko želeno vrednost signala nastavite s tipko. Ponovno, za izhod registra mora biti vrednost, ki jo je treba zapisati v enoto, podana kot nepodpisano celo število.
|
| Stanje povezljivosti signala |
Ta ikona prikazuje, ali je signal mogoče pravilno odčitati/zapisati (zeleno) ali če se enota odzove nepričakovano ali ni dosegljiva (sivo). Če je prejet odziv izjeme MODBUS , se prikaže odzivna koda. Odzivi na izjemo MODBUS-TCP so:
|
| Prikaži napredne možnosti |
To potrditveno polje prikazuje/skriva napredne možnosti za vsak signal.
|
| Napredne možnosti |
Vsi števci štejejo do 65535, nato pa se ovijejo nazaj na 0.
|
Odjemalec MODBUS V/I
| Opis |
Odjemalec MODBUS V/I sporoča kot je nastavljeno v namestitvi. S pomočjo spustnih menijev na vrhu zaslona lahko spremenite prikazano vsebino glede na vrsto signala in MODBUS enoto, če je konfiguriranih več kot ena. Vsak signal s seznama vsebuje status povezave, vrednost, ime in naslov signala. Izhodne signale je možno preklapljati, če to dovoljujeta status povezave in izbira nadzora zavihka V/I.
|