Krmilna omarica

O krmilni omarici

V krmilni omarici so nameščena priključna vrata ter vhodi in izhodi krmilnika (I/O), ki se uporabljajo v programih in namestitvah robotovih rok. Priključna vrata se uporabljajo za zunanje povezave. Vhodi in izhodi (I/O) so skupine električnih vmesnikov, ki se uporabljajo za komunikacijo in konfiguracijo.

 

Vrata za zunanje priključke.

 

 

Skupine vhodov in izhodov (I/O).

 

Podrobni opisi priključnih vrat krmilne omarice in vhodov/izhodov krmilnika so na voljo v poglavju Namestitev.

 

Ravnanje s kartico SD

Reža za SD-kartico je opremljena z mehanizmom za‑zapiranje s pritiskom‑.

Pred odstranitvijo kartice SD vedno izklopite krmilno omarico. Če tega ne storite, bo to povzročilo poškodbo podatkov.

Pred ponovnim vstavljanjem vedno popolnoma odstranite SD-kartico. Delno odstranjevanje bo preprečilo zaskočitev zapore.

Vstavite SD-kartico

Tako vstavite SD-kartico:

  1. Preden vstavite SD-kartico, se prepričajte, da je kartica obrnjena tako, kot je prikazano na krmilni omarici.

  2. SD-kartico nežno potisnite v režo, dokler ne zaslišite klik.

  3. Kartica je zdaj zaskočena in varno pritrjena na svojem mestu.

Odstranite SD-kartico

Tako odstranite SD-kartico.

SD-kartice ne izvlecite, ne da bi jo najprej potisnili navznoter, da se sprosti zapora. Če kartico odstranite brez uporabe potisnega mehanizma, lahko pride do povečane obrabe mehanizma reže.

  1. Vstavite SD-kartico, dokler ne začutite klik.

  2. Sprostite kartico; delno se bo izvlekla.

  3. SD-kartico popolnoma izvlecite.