Deblocarea setărilor de siguranță

Descriere

Trebuie să deblocați setările de siguranță pentru a le modifica.

Setările de siguranță sunt protejate prin parolă.

Parola implicită pentru siguranță: ursafe.

Deblocarea setărilor de siguranță
  1. În secțiunea principală de navigare din PolyScope X, atingeți fila Aplicație.

  2. Pe ecranul Celulă de lucru, atingeți pictograma Siguranță.

  3. Observați că se afișează ecranul Limite Robot, însă setările sunt inaccesibile.

  4. Introduceți parola de siguranță și atingeți DEBLOCARE pentru a face setările accesibile.

  5. Apăsați BLOCARE sau părăsiți meniul Siguranță pentru a bloca din nou toate setările elementelor de la Siguranță.